结果:找到"多通道 层次电路",相关内容1000条
- EA3036三通道buck方案验证
- 目前刚完成了EA3036芯片三通道供电的测试,一开始对于芯片不是很多了解,经过三次上电测试之后完成了方案的验证原理图如下原理图是根据cherryPi上面的供电方案进行绘制,然后个人进行了验证以下是layout本来用16pin的TYPE-C口是因为需要在原板子上进行UART通信,但是单独来验证就没进行改动了,所以没有绘制D+和D-的内容,在测试的时候如果直接用充电宝或者平时充电的插头来供电的话应该是不会有任何反应的,因为没有符合协议,所以无法触发供电,本人只是验证layout和原理,所以测试的时候用直流电源会更好一些整体3D图如下所示功率电感是可以更换的,用不着这么大的封装,左下角的LDO是N...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 开关电源 多通道电源方案 发帖人:Berve 发帖时间:2022-09-18 16:06:00
- RGBW四通道3-48V输入3V超低启动电压线性调光12-360MA电流可调的线性恒流IC
- 芯片特点:四通道恒流输出,单通道最大100MA12-90MA外挂电流设定3V-3.5V超低供电电压优异的电流均匀性通道与通道电流相差小于3%芯片与芯片间相差小于4%Oe脉冲宽度:120ns施密特触发输入165℃热开关保护机制5ns输出组延迟,用于错位输出最大输出电压:30v-40℃~85℃工作温度芯片特性;NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于led照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。具有这种并行输出能力,一个nu514可以驱动大多数led使用的12毫...
- 所属专栏: 技术交流 标签: RGBW 四通道 四路调光 灯带调光 发帖人:诚信联科技 发帖时间:2020-07-31 11:25:00
- 请教:内层如何铺铜,目前无法设置VCC以外的网络进行铺铜
- 如题,正在设计一块多层板,但是在铺铜阶段发现无法在内层进行除VCC以外的网络铺铜.
- 所属专栏: PCB设计 标签: 多层 铺铜 发帖人:NiiJyeni 发帖时间:2020-07-01 20:08:00
- 早都在(嘉立创)肆无忌惮的使用4.5mil线宽,间距,0.25/0.45孔,没遇到什么问题,效果惊叹
- 感谢客户的认可,借客户的评价,再次想大家强调一下嘉立创参数强悍及高性价比及品质的可靠性:此剪图出此此贴:https://www.amobbs.com/thread-5703672-1-1.html嘉立创多层板的绝对优势:)线宽:3.5mil2)线隙:3.5mil3)最小过孔内径:0.2mm4)最小过孔外径:0.45mm5)最小BGA:0.25mm而价格只需要这么一点点:1)长宽在5cm以内打样10片,只收100元2)长宽在10cm以内,打样10片,只收200元
- 所属专栏: PCB打样 标签: 多层板打样 发帖人:limeng 发帖时间:2019-01-09 13:27:00
- 立创目前是不是不支持多通道设计和层次电路设计?
- 立创目前是不是不支持多通道设计和层次电路设计?这个功能应该加上,对于多通道布线可以节省好多时间。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 多通道 层次电路 发帖人:wlhhust 发帖时间:2018-04-20 17:05:00
- 嘉立创阻抗多层板:层压结构及参数
- 嘉立创阻抗多层板:层压结构及参数前言:嘉立创因客户的强烈需求自2018年增加了层压结构及公布出来,极大的方便广大客户按嘉立创的层压结构及相关参数进行阻抗匹配设计,在下单系统中,将支持下面的层压结构,生产将严格按下列的层压结构进行生产,相关的层压结构嘉立创都生产了阻抗测试条进行了测试!测试条现场测试的图片:http://club.szlcsc.com/article/details_11485_1_22.html#floor_22一:阻抗设计相关参数:PP介电常数:PP型号介电常数76284.623134.0521164.25二:算阻抗的阻焊油相关常数基材上的覆盖层走线上的覆盖层阻焊介电常数0...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2018-03-02 09:59:00
- 嘉立创高精密多层板:全面支持阻抗生产“不加价”!
- 全面支持高精密阻抗板生产“不加价”:深圳嘉立创高精密多层板自2017年开放以来(最小线宽线隙:3.5MIL最小过孔:0.2mm最小BGA:0.3MM)深受大家的认可,这么高的难度而且不加价更是受到了广大客户的好评(长宽在5CM的四层板打样10片仅收100元),高精密多层板高品质,良心价,广大客户极度的希望嘉立创对于多层板增加多层板的层压结构以方便多层板的阻抗设计,为了满足客户的需求:深圳嘉立创2018年新增层压结构给于公布,现以全面支持高精密多层阻抗板生产,支持阻抗板生产同样不加价!一:望所有的客户相互转告:1)嘉立创能生产高精密的多层板:精密线宽达到了3.5MIL最小过孔:0.2最小BGA...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2018-02-26 14:52:00
- 嘉立创多层板阻抗测试条通过测试!
- 经过一系列准备注,2018年1月25号对于阻抗板进行了测试,测试结果满意,在一周内将开放阻抗结构设计:现场测试图片分享:阻抗测试条现场测试图片现场测试图片现场测试图片现场测试图片切片线宽,线隙,PP厚度分析样品显微镜下测量各项参数
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2018-02-26 11:06:00
- 公布:嘉立创4层阻抗板层压结构基本确定!
- 本想就保只留2313的层压结构,但是做完客户调查后,有很多客户以基于嘉立创现行层压结构设计了阻抗,如射频之类!1)为了保留客户返单的层压结构保持不变2)为了支持更多的阻抗设计为此决定,保留原有7628结构,新增2313结构,保持两种结构就能基本上支持99%以上四层板的阻抗设计!公布结构图片如下:2313结构将在系统完成改造后上线,可能时间为1-2个月,后期我们还将推出一个基于嘉立创层压结构的速算阻抗设计小软件输入你需要的阻抗,则会显示出两种结构的线宽线隙!
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2017-12-29 12:33:00
返回